This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:EMIF AWCCR MEWC 默认值

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552446/tms320c6727b-emif-awccr-mewc-default-value

部件号:TMS320C6727B


工具/软件:

当配置为通过 EMIF 进行并行闪存时、该器件无法正确引导。  它通过以大约 12MHz 运行的 FPGA 连接到串行 SPI 闪存器件。  单个字读取的时间大约为 6-15us、具体取决于首次访问或顺序。  根据我通过 Code Composer 进行的测试、MEWC 字段似乎默认为 0x1C、即 100MHz EMIF 处的约为 4.5uS。  引导时的器件访问需要减慢速度、但接口本身没问题。  是否有任何方法可以将器件默认为具有较慢的 EMIF 时钟速率或较长的最大等待周期时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jake、

    C6727B 是一款传统器件、不提供有效的设计支持。 请参阅 此公告 并在其中查找资源。

    此致、

    建中