Other Parts Discussed in Thread: AM6442
工具/软件:
您好:
我们使用的是 AM6442、但未使用某些接口、例如 MMC0、MMC1 或 SERDES。 这些未使用的接口没有布线连接。
我们计划将 JTAG BSDL 用于 AM64 的其他 GPIO。
根据这一主题:
我知道、即使不使用 SERDES、也必须为 SERDES 供电、以免破坏 BSDL 链。
对于其他未使用的接口、它也是一样的吗?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM6442
工具/软件:
您好:
我们使用的是 AM6442、但未使用某些接口、例如 MMC0、MMC1 或 SERDES。 这些未使用的接口没有布线连接。
我们计划将 JTAG BSDL 用于 AM64 的其他 GPIO。
根据这一主题:
我知道、即使不使用 SERDES、也必须为 SERDES 供电、以免破坏 BSDL 链。
对于其他未使用的接口、它也是一样的吗?
感谢你的帮助。
您好、 Thierry Hauser
感谢您的查询。
对于其他未使用的接口也是一样吗?
您能不能就接口的含义添加一些示例
此处的 SERDES0 表示 PCIe 或 USB3 接口
请参阅 表 5-80。 连接要求(续)第 94 页
P13
P11
R14
VDDA_0P85_SERDES0
VDDA_0P85_SERDES0
VDDA_0P85_SERDES0_C
VDDA_1P8_SERDES0
如果不使用 SERDES0 并且需要器件边界扫描功能、
这些焊球每一个均必须连接至有效的电源。
如果不使用 SERDES0 并且不需要器件边界扫描功能、
这些焊球中的每一个均可以直接连接到 VSS。
SERDES0 是唯一具有与 AM64x 边界扫描相关要求的外设。
此致、
Sreenivasa.
因此、SERDES0 是唯一需要通电才能不中断 BSDL 链的外设。
如果 MMC0 等其他未使用的外设意味着 VDDA_3P3_SDIO 连接到 VSS、这不会中断 BSDL 链、这不是吗?
感谢你的帮助。
您好、 Thierry Hauser
谢谢你。
MMC0 用于 eMMC、引脚连接要求用于连接有效的电源。
VDDA_3P3_SDIO 用于为连接在 MMC1 接口上的 SD 卡生成 IO 电源、
VDDA_3P3_SDIO 连接到 VSS
这会启用 LDO。
未使用 SD 卡或未使用 UHS-I 速度时、VDDSHV1 SDIO 电源应连接到固定的 3.3V 或 1.8V IO。
因此 SERDES0 是唯一需要通电才能不中断 BSDL 链的外设?
引脚连接要求允许禁用 SERDES0 以省电、因此建议在使用边界扫描的情况下为外设供电。
此致、
Sreenivasa.
我一点也不清楚。
让我们总结一下:
我们不使用 MMC1+MMC1+SERDES+ADC、而使用了其他 VDDSHVx 组。
在银行供电方面、我应该做些什么、以使 BSDL 能够在使用过的接口上正常工作、而不会损坏未使用接口的链?
您好、 Thierry Hauser
未使用 SERDES0
有 2 种情况、即使用边界扫描和不使用边界扫描
表 5-80. 满足连接要求

未使用 ADC0
表 5-80. 满足连接要求

未使用 MMC0 (MMC0 是硬 PHY 实现)
表 5-80. 满足连接要求

MMC1(使用了 SD 卡说明)
LDO 连接
表 5-80. 满足连接要求

VDDSHV5
根据 IO 使用情况连接到 1.8V 或 3.3V 的有效 IO 电源。
SDIO 缓冲器支持配置备选多路复用功能
表 5-1. 引脚属性(ALV 封装)
我已经展示了数据信号
CMD、SDCD 和 SDWP 也是如此

我希望这一点现在已经很清楚了。
此致、
Sreenivasa.