This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:边界扫描链是否中断?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550885/am6442-boundary-scan-chain-breaks-or-not

主题:AM6442 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们使用的是 AM6442、但未使用某些接口、例如 MMC0、MMC1 或 SERDES。 这些未使用的接口没有布线连接。

我们计划将 JTAG BSDL 用于 AM64 的其他 GPIO。

根据这一主题:  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1082475/am6442-how-is-boundary-scan-accessed?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AM6442%20boundary#

我知道、即使不使用 SERDES、也必须为 SERDES 供电、以免破坏 BSDL 链。

对于其他未使用的接口、它也是一样的吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thierry Hauser

    感谢您的查询。

    对于其他未使用的接口也是一样吗?

    您能不能就接口的含义添加一些示例  

    此处的 SERDES0 表示 PCIe 或 USB3 接口  

    请参阅 表 5-80。 连接要求(续)第 94 页

    P13
    P11
    R14
    VDDA_0P85_SERDES0
    VDDA_0P85_SERDES0
    VDDA_0P85_SERDES0_C
    VDDA_1P8_SERDES0
    如果不使用 SERDES0 并且需要器件边界扫描功能、
    这些焊球每一个均必须连接至有效的电源。
    如果不使用 SERDES0 并且不需要器件边界扫描功能、
    这些焊球中的每一个均可以直接连接到 VSS。

    SERDES0 是唯一具有与 AM64x 边界扫描相关要求的外设。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa 

    因此、SERDES0 是唯一需要通电才能不中断 BSDL 链的外设。

    如果 MMC0 等其他未使用的外设意味着 VDDA_3P3_SDIO 连接到 VSS、这不会中断 BSDL 链、这不是吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thierry Hauser

    谢谢你。

    MMC0 用于 eMMC、引脚连接要求用于连接有效的电源。

    VDDA_3P3_SDIO 用于为连接在 MMC1 接口上的 SD 卡生成 IO 电源、

    VDDA_3P3_SDIO 连接到 VSS

    这会启用 LDO。

    未使用 SD 卡或未使用 UHS-I 速度时、VDDSHV1 SDIO 电源应连接到固定的 3.3V 或 1.8V IO。

    因此 SERDES0 是唯一需要通电才能不中断 BSDL 链的外设?

    引脚连接要求允许禁用 SERDES0 以省电、因此建议在使用边界扫描的情况下为外设供电。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thierry Hauser

    [引脚连接表中还有另一个具有电源连接要求的外设 USB2。

    我怀疑在不使用 USB2 的情况下可以将电源接地、因为 BSDL 文件中不包含 USB2 信号。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa 

    我一点也不清楚。

    让我们总结一下:

    我们不使用 MMC1+MMC1+SERDES+ADC、而使用了其他 VDDSHVx 组。

    在银行供电方面、我应该做些什么、以使 BSDL 能够在使用过的接口上正常工作、而不会损坏未使用接口的链?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thierry Hauser

    未使用 SERDES0  

    有 2 种情况、即使用边界扫描和不使用边界扫描  

    表 5-80. 满足连接要求

    未使用 ADC0  

    表 5-80. 满足连接要求

    未使用 MMC0 (MMC0 是硬 PHY 实现)

    表 5-80. 满足连接要求

    MMC1(使用了 SD 卡说明)

    LDO 连接

    表 5-80. 满足连接要求

    VDDSHV5

    根据 IO 使用情况连接到 1.8V 或 3.3V 的有效 IO 电源。

    SDIO 缓冲器支持配置备选多路复用功能

    表 5-1. 引脚属性(ALV 封装)

    我已经展示了数据信号

    CMD、SDCD 和 SDWP 也是如此

    我希望这一点现在已经很清楚了。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thierry Hauser

    您是否有任何其他问题、或者我们能否关闭该主题?

    此致、

    Sreenivasa.