This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:DDR 是定制电路板上的初始化问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550922/am62a7-q1-ddr-is-initialization-problem-on-custom-board

器件型号:AM62A7-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 am62a7-Q1 定制 电路板。 我已尝试使用 SD 卡和 UART 进行引导。

尝试引导 ROM SD 卡时:-

我的主板在以下日志后卡住:-

然后我尝试从 UART 引导并刷写二进制文件。

 sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage stage1 完全刷写  

2. sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs 无法刷写  

下面的日志我在刷新时得到:-

我尝试调试代码、发现 DDR 未正确初始化。

我发现 DDR0_RESET0_N (SOC 焊球 — P6) 在特定点变为高电平。  

下图突出显示了 DDR0_RESET0_N 变为高电平的行。

我们的 DDR 器件型号与 EVM 板相同  

DDR 温度等级和修订版本号只有差异

我们的电路板 DDR 器件型号 — MT53E1G32D2FW-046 AAT:C

EVM 板 DDR 器件型号 — MT53E1G32D2FW-046 AUT:B

我已经尝试使用工具生成的不同 DDR 配置  

其中一些变化如下:

--------------------------------------------
FSP2 频率 (MHz) 800MHz
DDR 密度(每通道)(GB) 16
工作温度范围:–40°C 至 105°C

不工作
--------------------------------------------------------

FSP2 频率 (MHz) 800MHz
DDR 密度(每通道)(GB) 16
工作温度范围:–40°C 至 105°C

终端:CA ODT (FSP2)- 40 欧姆

不工作
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

FSP2 频率 (MHz) 800MHz
DDR 密度(每通道)(GB) 16
工作温度范围:–40°C 至 105°C

终端:CA ODT (FSP2)- 80 欧姆

不工作
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

FSP2 频率 (MHz) 800MHz
DDR 密度(每通道)(GB) 16
工作温度范围:–40°C 至 105°C

终端:CA ODT (FSP2)- 40 欧姆
终端:DQ ODT (FSP2)- 60 Ω

不工作
--------------------------------------------------------

我已根据这些更改构建了 SBL、但仍然存在相同的问题。

您能帮助我们生成 DDR 配置吗?是否有任何建议?

此致  

Satyajeet Singh