This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415T:在时钟频率下使用/软件迁移问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552461/tms320c6415t-under-clocking-frequency-use-sw-migration-issues

部件号:TMS320C6415T


工具/软件:

下午好。

我们希望将 TMS32C6415EGLZA6E3 替换为 TMS320C6415TGLZA8  

我们能否 以 600MHz 内核速度使用 TMS320C6415TGLZA8? 我在迁移应用手册 (SPRA981B) 上读到、CLKIN 50MHz 在该芯片中与 600MHz 相同。 无需通过软件更改 CLKMODE 或任何寄存器。 这是正确的吗? 对我们可以考虑的软件有什么影响?

SPRA981B 描述符 7 中、发现 IO 会发生变化。 但在 600MHz 没有区别。 是这样吗?

另一个软件迁移问题?

此致、

Daniel Carrasco  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否 以 600MHz 内核速度使用 TMS320C6415TGLZA8? 我在迁移应用手册 (SPRA981B) 上读到、CLKIN 50MHz 在该芯片中与 600MHz 相同。 无需通过软件更改 CLKMODE 或任何寄存器。 这是正确的吗? 我们可以考虑对软件有什么影响?

    在 CLKMODE 输入引脚配置相同 (10b) 的情况下、50MHz 将产生 600MHz 的 CPU 频率

    SPRA981B Capter 7 中、发现 IO 会发生变化。 但在 600MHz 没有区别。 是这样吗?

    600MHz 及以下的 I/O 时序对于两个器件都是相同的。  

    您是否考虑过所需的所有硬件更新?  请注意 CVDD 要求、I/O 阻抗变化等!

    ——保罗