请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6415T工具/软件:
下午好。
我们希望将 TMS32C6415EGLZA6E3 替换为 TMS320C6415TGLZA8
我们能否 以 600MHz 内核速度使用 TMS320C6415TGLZA8? 我在迁移应用手册 (SPRA981B) 上读到、CLKIN 50MHz 在该芯片中与 600MHz 相同。 无需通过软件更改 CLKMODE 或任何寄存器。 这是正确的吗? 对我们可以考虑的软件有什么影响?
在 SPRA981B 描述符 7 中、发现 IO 会发生变化。 但在 600MHz 没有区别。 是这样吗?
另一个软件迁移问题?
此致、
Daniel Carrasco