主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好团队:
MCAL 软件包: MCAL _SitaraMPU_10.01.00.03
SDK 软件包: MCU_PLUS_SDK_am62x_10_01_00_33
我们想知道如何一起为 FLS 和 Eth 生成 DPL 文件、因为依赖于 FLS 和 Eth 的服务器客户端、我们正在使用同时包含 Eth 和 FLS 的 Autosar 堆栈。 但是,由于预初始化函数名称在配置更改的情况下都保持不变。 我们想知道、如何处理这个问题。
请找到随附的屏幕截图

您能提供反馈吗?
感谢您、
此致、
Pradeep R