Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352工具/软件:
尊敬的~:尊敬的 TI:
“目前、我在 Linux 内核版本 3.2 中使用 AM3352 的 McASP0 作为 I2S 从器件、使用音频编解码器 WM8974 作为 I2S 主器件。
当播放 44.1kHz、16 位、2 通道音频文件、MCLK、BCLK 和 和 LRCK 都有相应的输出、但扬声器没有声音。 您能帮助分析问题所在吗?“