This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:关于 AM3352 McASP0

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552664/am3352-about-am3352-mcasp0

器件型号:AM3352


工具/软件:

尊敬的~:尊敬的 TI:
“目前、我在 Linux 内核版本 3.2 中使用 AM3352 的 McASP0 作为 I2S 从器件、使用音频编解码器 WM8974 作为 I2S 主器件。
当播放 44.1kHz、16 位、2 通道音频文件、MCLK、BCLK 和 和 LRCK 都有相应的输出、但扬声器没有声音。 您能帮助分析问题所在吗?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Willis:

    您能否使用最新的 SDK 对其进行测试并与我们分享日志?

    此外、您期望的 MCLK、BCLK 和 WCLK 值是什么?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~感谢您的重播。 我已经重新喜欢这个问题。非常感谢。