This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:DDR4:CAN 线路与 CS 不同相

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1526043/am6422-ddr4-ca-lines-not-in-phase-with-cs

器件型号:AM6422


工具/软件:

你(们)好

AM6422 具有一个 16b DDR4 @800MHz。

我们会看到 CA 信号和 CS 信号之间的延迟(CS 延迟)、请参阅随附的测量结果。

是否可以单独调整 CS 以优化设置/保持?

此致、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克里斯蒂安,同样的问题上的另一个帖子。  首先、确保您的设计和器件采用最佳配置。

    -发送 DDR 配置文件和部件号。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。

    器件型号和配置发布在另一个帖子上

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian,你试过另一篇文章的建议吗?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。

    与其他帖子中的问题相同:为什么 CL 更改会影响该时间? 我´s 它只是移动了完整的 CLK 周期。 但是从 CS 到 CLK 的相对延迟不应受到影响?

    BR、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    好的、同意。  是来自两个不同电路板的两个不同示波器屏幕截图、还是同一电路板的两个不同引导?  我想知道这是否是培训问题。  我认为从另一个帖子请求的寄存器转储在这里会有所帮助。

    此外、只需确认  在设计过程中是否考虑了此处布局指南 (www.ti.com/.../spracu1) 中的所有要求。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。

    我将´ll 您的问题转交给我们的合作伙伴、他们进行了测量。 但它绝对是同一个板、我假设也是同一个引导板。

    我们的固件人员目前正在实现寄存器转储代码。 下周开始。

    我们尽量遵循这些准则。 特别是  ADR_CTRL 组中的传播延迟(表 3-6)符合指南

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来设计不错。  我们将等待寄存器转储。  如其他主题中所述、让我看看能否从我们的 EVM 获得一些波形

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。

    寄存器转储发布在另一个线程中。

    此致、基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢基督教,我今天没有时间看它,明天会检查。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如另一个线程中所述、寄存器转储显示训练已通过。  如果您仍然有兴趣移位 CS、则可以通过调整寄存器配置文件中的 PHY_1377[10:0]来实现。  有效值为 0xC0-0x600、每个值代表时钟周期的 1/512。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。

    非常感谢、工作正常!

    所附图片 是在“低“带宽范围内拍摄的、但 效果显而易见。

    只是要确保:此设置只是 影响 CS 信号、没有其他信号、对吧?

    初始值 0x03900390

    优化值:0x3900200

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。  是的、这只影响 CS0

    此致、

    James