This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:didn't 在“Disassembly"视“视图中显示任何信息

Guru**** 2483985 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551645/j722sxh01evm-didn-t-show-any-information-in-disassembly-view

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

您好、TI 专家、

我正在验证 J722SXH01EVM 板上的 CSS、并参考该链接  3.1.2.2.调试 U-Boot 和 SPL—处理器 SDK J722S 文档、调试 tiboot3 在 R5 上对我来说没问题

但是、在 A53 上调试 tispl 时、我有 一个问题 、  j722s 板上的 JTAG XDS110 探针在“Disassembly"视“视图中未显示任何信息、如下所示。

你能给一些建议吗?

谢谢

毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的茂江:

    调试 tiboot3 在 r5
    上对我来说很好

    R5 反汇编视图可以、但 A53 不可以?

    假设上述内容正确、我怀疑问题可能与 64 位寻址有关。 12.7 是 CCS 的较旧版本、因此我必须使用该版本尝试同一器件、看看是否可以重现问题。 这可能需要一天的时间。 我会让你保持发布。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki

    谢谢您的响应

    我正在尝试使用 ccs20 来调试 tispl、找不到 u-boot-spl 文件、但该文件实际上存在、但 在 ccs12.7.reference 中同样的方法是可以的  3.1.2.2.调试 U-Boot 和 SPL—Processor SDK J722S 文档

     

    你能给一些建议吗?

    谢谢

    毛江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 Linux 发行版(和版本)?  

    还提供准确的 CCS 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:ccs12 vs ccs20

    将 uboot 加载到存储器“3.1.2.3.6的备用步骤。 步骤 6:加载 SPL“文件浏览器中是否提及过滤器、这是否相关?
    (下面为“3.")“)

    >加载二进制文件的符号以允许源代码级别调试
    >
    > 1. 点击“Run"->"Load"->"Load Symbols"“ Symbols"…“…</s>“ ““
    > 2. 在对话框中、单击浏览按钮
    >*3. 浏览到 spl 目录并将过滤器更改为 All(全部)之前、请执行此操作
    > 4. 选择 u-boot-spl 文件(ELF 可执行文件也包含这些符号)、然后点击“OK"</s>“
    > 5. 确保 Code Offset 和 Data Offset 为空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS:20.2.0.12

    Linux:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“659197" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551645/j722sxh01evm-didn-t-show-any-information-in-disassembly-view/5974729 ]CCS:20.2.0.12

    针对反汇编视图问题的第一个屏幕截图是使用 CCS 12.7。 CCS 20.2 是否也会出现同样的问题?

    我正在尝试使用 ccs20 调试 tispl、找不到 u-boot-spl 文件、但该文件实际上存在、但 在 ccs12.7.引用链接中、方法相同  3.1.2.2.调试 U-Boot 和 SPL—处理器 SDK J722S 文档

    这看起来像是 CCS 20.2.0 的错误。 我可以重现问题。 该对话框似乎不显示没有文件扩展名的文件。 要解决此问题、您需要为文件提供一些扩展名。

    我为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12838

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,我将您最近发布的帖子拆分为一个新的帖子,因为它与原来的帖子不相关。 感谢您确认反汇编视图是否在 CCS 20 中工作。 我将关闭此主题并回复另一个主题。