工具/软件:
您好、TI 专家、
我正在验证 J722SXH01EVM 板上的 CSS、并参考该链接 3.1.2.2.调试 U-Boot 和 SPL—处理器 SDK J722S 文档、调试 tiboot3 在 R5 上对我来说没问题
但是、在 A53 上调试 tispl 时、我有 一个问题 、 j722s 板上的 JTAG XDS110 探针在“Disassembly"视“视图中未显示任何信息、如下所示。

你能给一些建议吗?
谢谢
毛江
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、TI 专家、
我正在验证 J722SXH01EVM 板上的 CSS、并参考该链接 3.1.2.2.调试 U-Boot 和 SPL—处理器 SDK J722S 文档、调试 tiboot3 在 R5 上对我来说没问题
但是、在 A53 上调试 tispl 时、我有 一个问题 、 j722s 板上的 JTAG XDS110 探针在“Disassembly"视“视图中未显示任何信息、如下所示。

你能给一些建议吗?
谢谢
毛江
嗨、Ki
谢谢您的响应
我正在尝试使用 ccs20 来调试 tispl、找不到 u-boot-spl 文件、但该文件实际上存在、但 在 ccs12.7.reference 中同样的方法是可以的 3.1.2.2.调试 U-Boot 和 SPL—Processor SDK J722S 文档、


你能给一些建议吗?
谢谢
毛江
回复:ccs12 vs ccs20
将 uboot 加载到存储器“3.1.2.3.6的备用步骤。 步骤 6:加载 SPL“文件浏览器中是否提及过滤器、这是否相关?
(下面为“3.")“)
>加载二进制文件的符号以允许源代码级别调试
>
> 1. 点击“Run"->"Load"->"Load Symbols"“ Symbols"…“…</s>“ ““
> 2. 在对话框中、单击浏览按钮
>*3. 浏览到 spl 目录并将过滤器更改为 All(全部)之前、请执行此操作
> 4. 选择 u-boot-spl 文件(ELF 可执行文件也包含这些符号)、然后点击“OK"</s>“
> 5. 确保 Code Offset 和 Data Offset 为空
针对反汇编视图问题的第一个屏幕截图是使用 CCS 12.7。 CCS 20.2 是否也会出现同样的问题?
我正在尝试使用 ccs20 调试 tispl、找不到 u-boot-spl 文件、但该文件实际上存在、但 在 ccs12.7.引用链接中、方法相同 3.1.2.2.调试 U-Boot 和 SPL—处理器 SDK J722S 文档、
这看起来像是 CCS 20.2.0 的错误。 我可以重现问题。 该对话框似乎不显示没有文件扩展名的文件。 要解决此问题、您需要为文件提供一些扩展名。
我为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12838
谢谢
Ki