This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:中断机制

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545957/am620-q1-interrupt-mechanism

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

您好:

背景如下所示、

1) 最初我们通过启用特定寄存器中的位来启用中断(在 TI、我们这里称为 VIM)

2) 在关键部分,我们禁用中断,并在关键部分执行完成后再次启用。

3) 在最坏的情况下、比如说仅在关键部分期间、如果发生中断、在中断被禁用的那一刻、它将不会被提供(无 ISR 执行)、但这将设置挂起位、因此一旦我们启用中断(在关键部分执行后)、此时只会执行 ISR。

所以,查询是,我们实际上不会松散服务中断(在上面提到的最坏情况下),但它只是后 pone 的服务中断,正确吗?  

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    那么、查询是、我们实际上不会丢失中断服务(在上面提到的最坏情况下)、但它只是发布中断服务、正确吗?  [/报价]

    是的、以上都是正确的。 当中断被禁用和中断出现时 、它将处于挂起状态、再次启用中断后将处理这些状态。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    感谢您的意见。

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的确认。 如果没有更多打开的查询、我们可以关闭该线程。

    如有必要、请随时提出新螺纹。

    此致、

    Tushar