请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1工具/软件:
您好:
背景如下所示、
1) 最初我们通过启用特定寄存器中的位来启用中断(在 TI、我们这里称为 VIM)
2) 在关键部分,我们禁用中断,并在关键部分执行完成后再次启用。
3) 在最坏的情况下、比如说仅在关键部分期间、如果发生中断、在中断被禁用的那一刻、它将不会被提供(无 ISR 执行)、但这将设置挂起位、因此一旦我们启用中断(在关键部分执行后)、此时只会执行 ISR。
所以,查询是,我们实际上不会松散服务中断(在上面提到的最坏情况下),但它只是后 pone 的服务中断,正确吗?
此致、
Akshay