This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何将.onnx 模型转换为二进制格式

Guru**** 2563040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555008/tda4vh-q1-how-to-convert-onnx-model-into-bin-format

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用的产品 RTOS SDK 版本 11_00_00_06 。 我们需要转换 A .onnx 模型文件 目标 .bin 格式 消息流 TIDLRT 、以便在中运行模型 Vision Apps 开箱即用演示。

您能否提供使用 TIDLRT 将 ONNX 模型转换为 BIN 格式的详细步骤? 为了供您参考、我附加了 ONNX 模型文件链接。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/face_5F00_landmark.onnx

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makula:

    我无法访问该文件来运行模型、但以下是基本说明。  

    最简单的成功途径是 OSRT 方法。  设置 edgeai-tidl-tools 后。

    1.转到  edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort

    2. 制备管道清洁剂。 我们知道可以通过以下方式实现您的设置的标准模型:   python3 ./onnxrt_ep.py -c -m cl-ort-resnet18-v1.  

    3.通过以下方式运行管道清洁器模型:  python3 ./ onnxrt_ep.py -m cl-ort-resnet18-v1.  

    4.编辑../ model_configs.py 并将您的模型添加到 ONNX 部分

    5.编译模型:  python3 ./onnxrt_ep.py -c -m <model_name_you_set_in_model_configs>

    模型工件将位于  edgeai-tidl-tools/model-artifacts/中 。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    根据 My Understanding  Model、针对基于 osrt 的执行流程编译后、由于 vision_apps tidl-node 使用 tidl-RT、因此在 tidl-RT 中不起作用。 您能否提供使用 TIDLRT 将 ONNX 模型转换为 Bin 格式的详细步骤。

    令人遗憾的是、

    satieja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiteja:

    模型工件中生成的工件是相同的、应该可以正常工作。  我没有具体说明 ATR 在视觉流水线中尝试执行的操作、但 TIDL 工件应该不会是问题(net.bin 和 io.bin 文件)。

    此致、

    Chris