This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:仿真与实际情况不符

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552205/am62l-simulation-doesn-t-match-the-reality

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好!

我对 AM62L 的集成有一个小问题。 我们目前正在验证过程中、但在这里我们看到了不符合定义的 RGMII 信号。  

眼图 上升时间 下降时间

上升和下降时间超过 750ps。 phy 距离 SoC 仅约 3cm(布线长度)。  我们做了一些模拟,并发现,一个串联端接 60R 为了匹配它与我们的测量,但目前没有使用串联端接。

使用 TI 网站上 AM62L 和 DP83867IRRGZ 的 IBIS 模型仿真中的相同迹线实现了 760.4ps 的时间、偏差有点大、但如果能做到这一点、我会很高兴。

我们使用的软件是 Mentor Hyperlynx。

我的问题是、仿真与现实世界有何不同? 我们尝试调整仿真、如果插入 60R 串联终端、则只获得匹配的结果。 改进非常大。

IBIS 模型可能有故障吗? 您是否通过实际测量验证了这些模型?  

谢谢、

 我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们搜索了一位、确实发现在 IBIS 模型中、RGMII 接口均标记为 IO、而不是 LVCMOS。 我们改变了它,并获得了更好的结果,即使有很多反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、pjytecBSC、

    感谢您的意见。

    您能否在我在内部检查时与重新配置的 IO 共享一个波形?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是它现在的样子。

    时间至少在我们的测量值附近、但仍然有点偏离。 但对我来说,值得注意的是在这方面的反思,即使斜坡要慢得多。

    这是 CLK/RGMII 的仿真



    这是测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、pjytecBSC、

    谢谢你。

    请参阅我从仿真专家收到的输入:您能否详细说明问题。

    他们能否在这里澄清他们的确切顾虑?

    客户不应更改 AM62L IO 缓冲器、因此我不清楚其具体含义。 IBIS 模型中的是什么、它们必须用于仿真。

    我们需要对他们关心的问题作出一些澄清、以便提供适当的答复。

    您是否发现电路板有性能问题?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、到目前为止、我没有任何性能问题(气候测试仍然缺失)。 但在我们开发可与其他基板一起使用的 SoM 时、确保接口正常运行至关重要。

    我给大家展示的图片是 SoM 上距离 SoC 约 1.5 英寸的 PHY。 基板上的一个看起来更差。 为了为客户提供易于集成的接口、它还应符合 IEEE 规范或至少符合所用 PHY 的数据表 (TI DP83867IRRGZ)。 为此、我们需要 0.75ns 的上升/下降时间、此时我们目前甚至不接近。 (参见:PHY 的奇怪行为也无助于解决这一问题、据称用于设置 SoC 中驱动器强度的缺失/隐藏选项都没有帮助)。

    当然、我不想改变 IBIS 模型。 但我希望我们看到的是同一个页面、很奇怪、当 RGMII 在数据表中标记为 LVCMOS 时、IBIS 模型中没有以这种方式表示。 如果模型正确、这会引发问题。

    所以我担心的是 tl;dr:SoC/PHY 的组合不能提供符合 IEEE 标准所需的上升/下降时间、因此接口很难再使用。 仿真大不相同、导致了有关模型的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、pjytecBSC、

    谢谢你。

    让我与专家核实并返回。

    关于 RGMII 的缓冲器类型、请参阅下图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    下面是我与团队进行的讨论。

    他们的答复不是最清楚的、但我能够收集到两个要点、我将在下面讨论:

     0.75ns 上升/下降时间:这可能在 RGMII 标准规范中有规定、但从 PHY 的角度来看、并非必须具备。 我们已经与我们的 PHY 团队确认了 DP83867IRR 功能。 唯一需要关注的是建立时间/保持时间。 只要满足建立时间/保持时间、它们就不关心 r/f 时间。

    我正在等待其他输入。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 老实说、我不在这里的同一页。 但也许我忘记提到的是 1000 Mbps 而不是 100 Mbps

    因此、根据数据表、上升下降时间最大为 0.75ns。 你肯定可以增加一些不准确,因为范围和所有,但它不应该是那么遥远。

    只有这样、您才能实现一些没有文档记载的设置和保持时间、这甚至没有在时序图中标记、并且仅基于偏斜时间、只要上升/下降时间在规格范围内、这就足够了定义。

    因此、当团队的响应与数据表相矛盾很多时、不太清楚该如何处理。 但也许 GbE 是缺失的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    谢谢你。

    我正在与专家核实他是否还有其他想法。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    您是否可以联系我们的 TI 支持/销售联系人。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    谢谢你。

    您能给我发送一封私人消息继续讨论吗?

    此致、

    Sreenivasa.