This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:在 TDA4 处理器上将 eMMC 时钟频率从 200MHz 降低到 125MHz 时出现的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554847/tda4ve-q1-issue-with-reducing-emmc-clock-frequency-from-200mhz-to-125mhz-on-tda4-processor

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:
我们正在使用 TDA4 处理器、并遇到一个间歇性问题、即 eMMC 在由 200MHz 时钟驱动时偶尔无法正常运行。 为了缓解该问题、我们尝试将 eMMC 时钟频率降低到 125MHz。

我们遵循了参考指南 (e2e.ti.com/.../tda4ven-q1-how-to-modify-emmc-clock-in-driver) 并相应地修改了器件树设置。 然而、在实施更改并执行测试后、我们观察到时钟频率保持在 200MHz、并且降低到 125MHz 失败。 eMMC 继续会遇到零星的故障。

请提供以下建议:

1 如何正确修改 eMMC 驱动器以实现所需的时钟频率降低?
调试此问题的任何建议步骤或替代方法?

我们感谢您在解决此问题方面提供的帮助。 感谢您的支持。

此致、
郑星如

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingru:

    您是否可以尝试在设备树中添加以下内容:

    -              总线宽度=<8>;

    +              时钟频率=<125000000>;

    +             最大频率=<125000000>;

    此致

    Gokul