This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:H264 编码规范说明和放大器;性能讨论

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554517/tda4ve-q1-h264-encode-spec-clarification-performance-discussion

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

您好、TI 专家

正如标题说明、下面是一些有关 H264 编码和规格双重检查的问题

问题 1:参考 TRM p12 (spruj28.pdf)。 是否意味着 TDA4VE“仅“支持来自摄像头输入的最大“8"视频“视频 H.264 编码“同时“? (如果我们假设摄像头输入带宽正常)

问题 2:基于第一季度的软件观点、我们是否可以使用“一个  H.264 编码 单元“进行视频文件录制和网络视频流式传输? 我们是否有 gstreamer 或 Vision 应用的示例?   

问题 3:据我所知、TDA4VE 只有“一个 VPAC 实例“和“一个 H264 编码实例“、根据软件的观点、我们能否实现 2M@30FPS * 5 摄像头输入来进行视频日期文件录制和网络视频流式传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、  

    Q1参考 TRM p12 (spruj28.pdf)。 是否意味着 TDA4VE“仅“支持来自摄像头输入的最大“8"视频“视频 H.264 编码“同时“? (如果我们假设摄像机输入带宽正常)

    是的、这意味着只要您保持特定设备的像素吞吐量限制、您就可以拥有多达 8 个编码通道。

    Q2:基于第 1 季度、从软件角度来看、我们是否可以使用“One  H.264 Encoding unit“进行视频文件录制和网络视频流式传输? 我们是否有 gstreamer 或视觉应用的示例?

    是的、通过我们 Linux SDK 中的 GStreamer 框架支持您在此处指定的用例。 您能解释一下使用的是 Linux 还是 QNX 吗? 还有、什么 SDK 版本?

    Q3据我所知、TDA4VE 只有“一个 VPAC 实例“和“一个 H264 编码实例“。根据软件的观点、我们能否实现 2M@30FPS * 5 摄像头输入来进行视频日期文件录制和网络视频流式传输?[/报价]

    您能否指定 2MP 的确切分辨率? 此外、要向文件接收器和网络接收器写入多少个流?

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sarabesh

    感谢您的答复。

    答复很少。

    Q2/A2:我们应该使用 Linux 或带 Vision 应用的 FreeRTOS。

    Q3/A3:  

    2M@30FPS * 5 = (1920x1080 @30FPS)* 5 个摄像头。

    在此示例中、5 个视频流正在写入文件接收端、5 个网络接收 端同时写入。

    因为我们只支持 8 通道编码、所以它是否有任何限制?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、  

    [报价 userid=“533255" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554517/tda4ve-q1-h264-encode-spec-clarification-performance-discussion/5983709

    在此示例中、5 个视频流正在写入文件接收端、5 个网络接收 端同时写入。

    [/报价]

    如果计划总共拥有 10 个通道、则不支持该功能。

    [报价 userid=“533255" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554517/tda4ve-q1-h264-encode-spec-clarification-performance-discussion/5983709

    因为我们只支持 8 通道编码、所以它是否有任何限制?

    [/报价]

    如果您的用例在 30fps 下是 8 个 1920x1080 通道、则支持这种情况。 这低于 VPU IP 的~500MP/s 像素吞吐量限制。

    谢谢、
    Sarabesh S.