工具/软件:
您好、TI 专家
正如标题说明、下面是一些有关 H264 编码和规格双重检查的问题
问题 1:参考 TRM p12 (spruj28.pdf)。 是否意味着 TDA4VE“仅“支持来自摄像头输入的最大“8"视频“视频 H.264 编码“同时“? (如果我们假设摄像头输入带宽正常)

问题 2:基于第一季度的软件观点、我们是否可以使用“一个 H.264 编码 单元“进行视频文件录制和网络视频流式传输? 我们是否有 gstreamer 或 Vision 应用的示例?

问题 3:据我所知、TDA4VE 只有“一个 VPAC 实例“和“一个 H264 编码实例“、根据软件的观点、我们能否实现 2M@30FPS * 5 摄像头输入来进行视频日期文件录制和网络视频流式传输?