This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67 参考设计中的 TUSB321 id 引脚电阻值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554882/am67-tusb321-id-pin-resistor-value-in-am67-reference-design

器件型号:AM67
主题中讨论的其他器件:TUSB321

工具/软件:

你好、西尔斯

我们发现 AM67 参考设计中 TUSB321 ID 引脚中的电阻器为 10K 拉高。

然而、建议 TUSB321 ID 引脚在 TUSB321 数据表中拉至 200K 高电平

知道原因吗? ID 引脚中的 10K 电阻器是否仍然正常?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    TUSB321 数据表电气特性部分中指定的 ID 引脚最大高电平输入电流 (Iih) 为 20uA。 基于此、我相信应该使用 200K 上拉电阻。 我不知道 AM67 参考设计中使用 10K 的原因。

    尊敬的 Stanislav:

    您是否碰巧知道为什么使用 10K 进行 AM67 参考设计?

    此致、

    Luis Parga.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    我看到 AM67x 参考设计 (PROC170 E3B) 和  TUSB321 在上拉电阻值方面的差异。 我将尝试在内部与 TI 硬件专家进行讨论、并在接下来的 2 天内提供答案。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、  

    我们在内部进行了检查、除了遵循某些传统实施之外、没有看到使用 10K 的任何具体原因。

    感谢您重点介绍这一变化。 我们将与 TUSB3x PL 一起审查、并在下一个版本中进行更新。

    在 EVM 原理图中、开漏输出似乎处于缓冲状态(最大限度地减少了任何电流消耗问题)

    建议遵循数据表。

    我还看过 一些 TI 设计、但它们似乎使用了 200K

    https://www.ti.com/lit/df/tidrk35/tidrk35.pdf

    https://www.ti.com/lit/df/tidrn40/tidrn40.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu248b/sllu248b.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、  

    我联系了 TUSB321 PL 并收到了以下回复。

    请查看 E2E。

    (+) TUSB321:查询 USBC_ID 上拉值 — Interface forum - Interface - TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.