主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LP、 SysConfig
工具/软件:
使用开发套件 SK-AM62-LP、我希望使用 4 个 A53 内核进行信号处理、并使用 R5 内核进行 ETH(UDP、DHCP 等)通信。 我知道 R5 必须运行 sci 服务器来启动 DM 任务 并保持系统正常运行:
- 这是否可行?
另一方面、我已经看到、SDK 中没有任何通过 R5 使用 ETH 的示例、但有一些使用 A53 内核的示例:
- 您是否认为移植其中一个示例可能是一项相对较短的任务、而不会出现许多问题?
之所以问这个问题、是因为我在参考手册中看到、在使用 R5 时需要使用 RAT 来完成存储器映射。 - 为了实现这一任务、是否还会遇到其他陷阱?