工具/软件:
TI 团队大家好、
您能查看这些来源吗? 我无法使用 EMIF16 NOR 写入器从闪存引导。 使用 IBL NOR 闪存写入器进行写入时、相同的映像会正确引导。 哪个源可能包含错误?
作者: github.com/.../EMIF16-flash-DualCore.git
DNUM 已使用源代码: github.com/.../multiCoreExampForEMIF16writer.git
此致、
Eric。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 团队大家好、
您能查看这些来源吗? 我无法使用 EMIF16 NOR 写入器从闪存引导。 使用 IBL NOR 闪存写入器进行写入时、相同的映像会正确引导。 哪个源可能包含错误?
作者: github.com/.../EMIF16-flash-DualCore.git
DNUM 已使用源代码: github.com/.../multiCoreExampForEMIF16writer.git
此致、
Eric。
你好 Shabary、
我正在使用这些文件。
RA_TYPE_C_V0_01.out
map ra_type_C_V0_01.map
-A
-image
零
-订单 L
-memwidth 8
-romwidth 16
-boot
-bootorg 0x70000900
-bootsection .boot_load 0x70000000
ROM
{
闪存:org = 0x70000000、len = 0x20000、romwidth = 16、files ={RA_TYPE_C_V0_01.hex}
}
hex6x.exe convert_hex.rmd
EMIF16 NOR 闪存的回波准备的十六进制文件
hex2h.exe ra_type_C_V0_01.hex APP_Code.h
将十六进制回显转换为 EMIF16 NOR 闪存的头文件
此致、
Eric