This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:如何修改 EMIF16 或写入器或 DNUM 使用的双核源代码。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555419/tms320c6657-how-can-i-modify-emif16-nor-writer-or-dnum-used-dual-core-source

部件号:TMS320C6657


工具/软件:

TI 团队大家好、
您能查看这些来源吗? 我无法使用 EMIF16 NOR 写入器从闪存引导。 使用 IBL NOR 闪存写入器进行写入时、相同的映像会正确引导。 哪个源可能包含错误?

作者: github.com/.../EMIF16-flash-DualCore.git
DNUM 已使用源代码: github.com/.../multiCoreExampForEMIF16writer.git

此致、
Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我将查看代码、并在一天内回复您。

    谢谢、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否分享链接器脚本和.rmd使用的文件? 您是否也尝试过使用相同 EMIF16 NOR 写入器的预构建映像、您能否确认该hex6x实用程序是否用于创建启动映像?

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shabary、
    我正在使用这些文件。

    RA_TYPE_C_V0_01.out
    map ra_type_C_V0_01.map
    -A
    -image

    -订单 L
    -memwidth 8
    -romwidth 16
    -boot
    -bootorg 0x70000900
    -bootsection .boot_load 0x70000000

    ROM

    闪存:org = 0x70000000、len = 0x20000、romwidth = 16、files ={RA_TYPE_C_V0_01.hex}
    }



    hex6x.exe convert_hex.rmd
    EMIF16 NOR 闪存的回波准备的十六进制文件
    hex2h.exe ra_type_C_V0_01.hex APP_Code.h
    将十六进制回显转换为 EMIF16 NOR 闪存的头文件

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、



    您能否确认是否正确分配了这些地址?

    您是否还尝试了使用相同 EMIF16 或写入器的预构建映像

    您能检查一下这个吗?

    此致、
    Shabary S Sundar