This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556084/lp-am263-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:LP-AM263


工具/软件:

 

尊敬的专家:

我能够构建代码、但无法连接 JTAG。
IVE 安装了 CCS 最新版本,下载了 SDK 文件,插入电路板并对其进行调试。 它 buid 成功,但调试我遇到了这个错误,我无法解决它  

调试输出:


Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/CS_DAP_0 连接到目标时出错:(ERROR –1170 @ 0x0) 无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.2.0.3536)

我尝试了 ccxml 文件中的测试连接、这里是输出:


----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------ C:\Users\QC\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\ccs2020\ 0\0\BrdCraft\testBoard.dat -- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------ 该实用程序选择了 100/110/510 类产品。 此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。 库构建日期为 2025年5月23日。 库构建时间为“13:46:29“。 库软件包版本为“20.2.0.3536"。“。 库组件版本为“35.35.0.0 “。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。 控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------ 通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。 控制器是具有 USB 接口的 XDS110。 从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。 该软件针对 XDS110 功能进行了配置。 控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。 控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。 控制器无法控制输出引脚上的时序。 控制器无法控制输入引脚上的时序。 扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。 ----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------ 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。 标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。 解释为:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开、出现卡滞在 1 或零故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否还有可供测试的 AM263x-LP? 或者、请也尝试使用 CCS 12.8.1 进行一次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,你是如何供电的,它应该是通过这里提到的 adpter :

    您还可以确认在连接电源和 XSD 适配器时所有波纹 LED 均亮起:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj10e/spruj10e.pdf

    LP 用户指南详细介绍了要使用的电源适配器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    我有一个不稳定的电源进入它似乎我现在使用了一个单独的电源适配器,它的调试很好感谢的帮助,我很感激。

    此致、
    Abhiram