Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
TDA4VH 定制板
SDK 11.0 Linux + FreeRTOS
目前有 VPAC MSC 的应用要求、如下图所示。

我们的摄像头以 UYVY 格式输出图像、我们知道 LDC 和 GPU 分别支持 UYVY 和 YYYV 格式。
我们了解到 MSC 支持从 UYVY 格式转换为 YUYV 格式。 因此、我们希望在不使用 LDC 进行格式化的情况下满足上述要求。
但是、在调试过程中、我们发现如果 MSC 的 output_img[0]输出 UYVY、则 output_ig[1]和 output_img[2]无法输出 YUYV。因此、我们想确认 MSC 是否有任何解决此问题的方法。
如果 MSC 不能支持此应用场景、我们想知道 GPU 是否可以支持 UYVY。
关于 GPU 是否支持 UYVY 格式的问题、我们在 E2E 中遇到了类似的问题、但到目前为止没有人回复。