This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:VPAC MSC 节点能否输出多种不同的格式?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549621/tda4vh-q1-can-the-vpac-msc-node-output-multiple-different-formats

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

TDA4VH 定制板

SDK 11.0 Linux + FreeRTOS

目前有 VPAC MSC 的应用要求、如下图所示。

我们的摄像头以 UYVY 格式输出图像、我们知道 LDC 和 GPU 分别支持 UYVY 和 YYYV 格式。

我们了解到 MSC 支持从 UYVY 格式转换为 YUYV 格式。 因此、我们希望在不使用 LDC 进行格式化的情况下满足上述要求。

但是、在调试过程中、我们发现如果 MSC 的 output_img[0]输出 UYVY、则 output_ig[1]和 output_img[2]无法输出 YUYV。因此、我们想确认 MSC 是否有任何解决此问题的方法。

如果 MSC 不能支持此应用场景、我们想知道 GPU 是否可以支持 UYVY。

关于 GPU 是否支持 UYVY 格式的问题、我们在 E2E 中遇到了类似的问题、但到目前为止没有人回复。

e2e.ti.com/.../tda4vm-gpu-image-input-format-confirmation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    我认为 MSC 可以支持、但 OpenVX /PDK 驱动程序目前不支持它。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    是否有实施计划? 或者您是否可以提供临时修补程序?

    谢谢  

    李云杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjie Li:

    不、目前还没有计划支持此功能、但我认为只要在节点和驱动程序中进行简单的更改、就 可以启用此功能。 是否迫切需要这样做?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    情况并不紧急。 如果启用此功能、MSC 是否会消耗更多的 DDR 带宽?

    谢谢

    李云杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yunjie:

    不会、它使用的 BW 相同。 只是每个输出的输出组件排序可能不同、即 YUYV 或 UYVY。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    好的、我希望 该功能在未来版本中已启用!

    谢谢

    李云杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我已经向 SW 团队提出了这一新要求、但 不确定何时可用。  

    此致、

    Brijesh