This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:从闪存到 MCU 的过冲影响。

Guru**** 2558800 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547552/amic110-impact-of-overshoot-from-flash-to-mcu

器件型号:AMIC110


工具/软件:

你(们)好

客户想检查一件关于过冲对 MCU 的影响的事情。  

当 MCU 和闪存在上电状态下通过 SPI 正常通信时、AM_FLASH_MISO 具有 4V/1ns 过冲。 该信号直接连接到 MCU。 请帮助评估对 MCU 的影响。

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您能否分享示波器图像?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    您对此问题有何反馈意见? 谢谢

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    我想为我的延迟回复道歉!  

    Stan 目前不在办公室。 他将在下周初回到您身边。

    我仍在内部讨论所提供的示波器图像和 AMIC110 I/O 允许的瞬态过冲。 今天我将回来回复您。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    希望以下信息对您有用:

    AMIC110 数据表规格部分的表 — 绝对最大额定值所述,I/O 端子上允许的瞬态过冲定义为在高达 30%信号周期内施加的相应 I/O 电源电压的 25%。

     此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    我已有 2 周多未收到您的回复、假设您能解决问题。 如果并非如此、请点击“This not resolve my problem“按钮、并回复此主题、提供更多信息。  

    此致、
    Anastas Yordanov