工具/软件:
你(们)好
客户想检查一件关于过冲对 MCU 的影响的事情。
当 MCU 和闪存在上电状态下通过 SPI 正常通信时、AM_FLASH_MISO 具有 4V/1ns 过冲。 该信号直接连接到 MCU。 请帮助评估对 MCU 的影响。
谢谢
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Zekun、
希望以下信息对您有用:
如 AMIC110 数据表规格部分的表 — 绝对最大额定值所述,I/O 端子上允许的瞬态过冲定义为在高达 30%信号周期内施加的相应 I/O 电源电压的 25%。
此致、
Anastas Yordanov