This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH:如何在 FS 器件上启用高安全性强制功能?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555418/tda4vh-q1-tda4vh-how-to-enable-high-security-security-enforced-on-hs-fs-device

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好 TI 专家、

我们有带 HS FS TDA4VH 的定制电路板
您能否将其更改为 HS SE 芯片?
以及如何使用引导 HS SE 芯片的密钥构建映像。

此致、

武荣惠恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vuong Huynh:

    您能否将其更改为 HS SE 芯片?

    TI 提供了 KeyWriter 二进制文件和参考 KeyWriter 应用程序(您可能需要根据电路板控制 VPP_EFUSE 的方式进行调整)。

    请参阅  5.17. PDK 文档的 OTP KEYWRITER 部分、以及  TI-SCI 文档的密钥编写器部分。

    以及如何使用密钥构建映像来引导 HS SE 芯片。

    PDK 提供了用于对映像签名的构建基础架构。 如果这些是开发密钥、则可以这样做、您可以在主机上对映像进行签名。 对于量产密钥、您需要依靠 HSM 基础设施对映像签名。

    请参阅  10.7.使用 RTOS SDK 的“高安全性器件进行开发“部分进行了简要概述。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持。
    我没有找到软件包 OTP KeyWriter(二进制或代码)
    您能帮助分享这个链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hunyh:

    苏曼目前正在外出一周。 我把这个问题交给他团队中的一位单独的工程师。  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hunyh:

    您能否咨询当地的 FAE 以获取申请访问链接?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会与他们核实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、将关闭此问题。