Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
您好 TI 专家、
我们有带 HS FS TDA4VH 的定制电路板
您能否将其更改为 HS SE 芯片?
以及如何使用引导 HS SE 芯片的密钥构建映像。 
此致、
武荣惠恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vuong Huynh:
您能否将其更改为 HS SE 芯片?
TI 提供了 KeyWriter 二进制文件和参考 KeyWriter 应用程序(您可能需要根据电路板控制 VPP_EFUSE 的方式进行调整)。
请参阅 5.17. PDK 文档的 OTP KEYWRITER 部分、以及 TI-SCI 文档的密钥编写器部分。
以及如何使用密钥构建映像来引导 HS SE 芯片。
PDK 提供了用于对映像签名的构建基础架构。 如果这些是开发密钥、则可以这样做、您可以在主机上对映像进行签名。 对于量产密钥、您需要依靠 HSM 基础设施对映像签名。
请参阅 10.7.使用 RTOS SDK 的“高安全性器件进行开发“部分进行了简要概述。
此致
Suman