请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH、 TDA4AH-Q1
工具/软件:
TDA4VH 是否需要外部 1000Base-KX PHY、或者 SGMII 接口是否需要直接连接到 1000Base-KX 背板?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
[引述 userid=“282706" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556762/tda4vh-q1-can-the-sgmii-interface-connect-to-a-1000base-kx-back-plane-without-needing-a-phy/5994167您能否说明这样做的目的、如果不是直接连接到 1000Base-KX 链路?
[/报价]让我重新检查一下 IP 团队、然后返回给您。
此致、
Sudheer