This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SGMII 接口是否可以连接到 1000Base-KX 背板、而无需 PHY?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556762/tda4vh-q1-can-the-sgmii-interface-connect-to-a-1000base-kx-back-plane-without-needing-a-phy

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VHTDA4AH-Q1

工具/软件:

TDA4VH 是否需要外部 1000Base-KX PHY、或者 SGMII 接口是否需要直接连接到 1000Base-KX 背板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4VH 是否需要外部 1000Base-KX PHY、或者 SGMII 接口是否可以直接连接到 1000Base-KX 背板?

    编号
    TDA4VH 只能从串行器/解串器输出 SGMII 信号、 需要一个具有  1000Base-KX 的外部 PHY 才能连接到 1000Base-KX 背板。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sudheer。 TI 是否有任何此类器件? (或者,您是否知道有任何其他供应商具有此功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还要想知道、TDA4AH-Q1 的数据表在第 6.6.10 节中指出了以下内容

     “"</s>“

    “注意
    SGMII 接口电气特性符合 IEEE802.3 中规定的 1000BASE-KX 标准
    条例草案第 70 条。“

    您能否说明这样做的目的、如果不是直接连接到 1000Base-KX 链路?

    谢谢

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“282706" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556762/tda4vh-q1-can-the-sgmii-interface-connect-to-a-1000base-kx-back-plane-without-needing-a-phy/5994167

    您能否说明这样做的目的、如果不是直接连接到 1000Base-KX 链路?

    [/报价]

    让我重新检查一下 IP 团队、然后返回给您。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、您可以将 TDA4VH SoC SERDES 连接到 支持 1000BaseKX MAC2MAC 链路的其他介质。