This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:具有子采样分辨率的多 AM 应用中的镜头环问题(TDA4VM 定制板)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554789/tda4vm-lens-ring-issue-in-multicam-app-with-subsampled-resolution-tda4vm-custom-board

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

 

平台详细信息:

  • 处理器: TDA4VM(定制板)

  • Linux SDK: ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_01_00_07

  • RTOS SDK: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

 

我们使用基于 TDA4VM 的定制电路板和多摄像头应用(生产者-消费者)。 在修改流水线以通过子采样降低分辨率时、我们发现了一个问题 摄像机通道 2、3 和 4 中出现镜头环伪影 在实时四屏显示期间。 单视图适用于所有摄像头。

流水线详细信息:

初始(工作)流水线:

capture --> VISS (1936x1220) --> Shared Memory (Producer) --> 
           Shared Memory (Consumer) --> LDC (1920x1080) --> 
           Scaler (480x320) --> Mosaic

已修改(观察到问题)流水线:

capture --> VISS (1936x1220) --> Subsample (÷2 --> 960x608) -->
           Shared Memory (Producer) --> Shared Memory (Consumer) --> 
           LDC (960x608) --> Scaler (480x320) --> Mosaic

发现的问题:

  • 在修改后的流水线中、摄像头通道 2、3 和 4 的输出中会出现镜头环伪影。

  • 摄像机 1 似乎不受影响。

  • 我们怀疑这可能与使用为生成的 LDC LUT 有关 1920x1080 而新分辨率为 960x608.


问题:

  1. 由于 LDC LUT 分辨率与输入图像尺寸不匹配、观察到的镜头环问题是否存在?

  2. 我们是否需要专门针对新分辨率 (960x608) 重新生成 LUT?

  3. 是否有任何指南或工具可用于为自定义分辨率生成 LDC LUT?

  4. 是否有任何特定于多摄像头通道(摄像机 2/3/4)的影响或考虑因素会导致此伪影?


感谢您提供有关如何解决此问题并确保在下采样分辨率下正确校正失真的指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    [引述 userid=“483149" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554789/tda4vm-lens-ring-issue-in-multicam-app-with-subsampled-resolution-tda4vm-custom-board 摄像机通道 2、3 和 4 中出现镜头环伪影 [/报价]

    您看到了什么样的文物?
    您能否与这些伪影共享 YUV 图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是转储图像。
    e2e.ti.com/.../dump_image_25_idx_1.yuve2e.ti.com/.../dump_image_26_idx_2.yuv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    我无法查看或下载 YUV 图像。
    您能否继续上传?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../read_5F00_shm_5F00_dump_5F00_yuv_5F00_960_5F00_608.zip

    以下是压缩图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里是压缩图像。

    您好、Kishore:

    感谢您的分享!

    在上面的图像中、哪里可以找到透镜环伪影?

    我正在尝试了解您观察到的文物类型、并找到合适的人来帮助您。

    由于单个摄像头不会出现问题、因此 LDC 调优参数可能没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“35541" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554789/tda4vm-lens-ring-issue-in-multicam-app-with-subsampled-resolution-tda4vm-custom-board/5991969

    在上面的图像中、哪里可以找到透镜环伪影?

    [/报价]

    你好、 华刚 
    感谢您的意见。

    我来分享在消费类应用中启用和未启用 LDC 节点的情况下的输出。

    LDC 已禁用:



    启用的 LDC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    最后 3 个摄像头的左侧有一个垂直条。
    在右侧、LDC 似乎无法正常工作。

    这看起来像一些软件问题、导致 LDC 采用错误的输入参数或 LUT。

    您能否检查第二个摄像头的所有 LDC 输入参数、看看是否有任何参数错误?