请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCSTUDIOThread 中讨论的其他器件:AUDIO-AM275-EVM
工具/软件:
您好团队:
为了开发可在 AUDIO-AM275-EVM 上运行的基于 C7x 内核的应用、我会使用 CCS 20.2 进行调试。 对于可疑的堆溢出,我想检查一些内存读取/写入操作,我通过一个较早的线程知道 可以使用观察点。 但是、当我尝试使用观察点添加硬件断点的指令时、我在其中找不到选项:

从上面的屏幕截图中可以看到、“运行“菜单没有项目 New Breakpoint→Hardware Watchpoint 如文档中所述(在上面的链接中共享)。 但是、当我停止调试器时、可以看到一个新的菜单项 新断点 但是、由于目标未连接、因此显示没有连接 连接器件以查看可用的断点 如下所示:

我想知道这是否是:
- 特定于目标的限制、
- CCS 中的一个错误、
- 配置错误的设置、
- 或目标二进制问题
下面是我使用的 IDE 版本详细信息:

我非常感谢您为设置和运行观察点提供任何帮助。
此致、
Sreekanth