This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:[AUDIO-AM275-EVM]使用观察点调试栈和堆

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AUDIO-AM275-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557981/ccstudio-audio-am275-evm-debugging-stack-and-heap-with-watchpoints

部件号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:AUDIO-AM275-EVM

工具/软件:

您好团队:

为了开发可在 AUDIO-AM275-EVM 上运行的基于 C7x 内核的应用、我会使用 CCS 20.2 进行调试。 对于可疑的堆溢出,我想检查一些内存读取/写入操作,我通过一个较早的线程知道  可以使用观察点。 但是、当我尝试使用观察点添加硬件断点的指令时、我在其中找不到选项:

从上面的屏幕截图中可以看到、“运行“菜单没有项目  New Breakpoint→Hardware Watchpoint  如文档中所述(在上面的链接中共享)。 但是、当我停止调试器时、可以看到一个新的菜单项  新断点 但是、由于目标未连接、因此显示没有连接 连接器件以查看可用的断点 如下所示:

我想知道这是否是:

  • 特定于目标的限制、
  • CCS 中的一个错误、
  • 配置错误的设置、
  • 或目标二进制问题

下面是我使用的 IDE 版本详细信息:

我非常感谢您为设置和运行观察点提供任何帮助。

此致、
Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreekanth、

    您是否在应用断点之前停止了内核? 它应该在连接后停止磁芯时进行。

    您是否也尝试过用于切换断点的快捷方式 F9? 这是否适用于您的案例?

    此致、

    Tushar