This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:在安全启动文档中、温度(结温)的含义是什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557544/am5716-in-the-security-boot-document-what-s-the-meaning-of-the-temperature-junction

器件型号:AM5716
主题: TLV707 中讨论的其他器件

工具/软件:

AM5716、客户正在尝试切换到安全启动 SOC

在安全启动文档中、温度 (junction) 的含义是什么?  

这是否意味着当将密钥刻录到 SOC 时、结温应保持在此范围内?

对于 用于烧录密钥的 1.8V 电压、是否有任何时序要求?

此致

  Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    > 这是否意味着在将密钥刻录到 SOC 中时、结温应保持在该范围内?

    是的。  尽管如果您在室温制造工厂、则应能轻松满足此要求。

    此处突出显示了基本序列:

    除了所述的顺序外、 没有 额外/严格的时序要求。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据VPP上下电的要求、在我们使用TPS6590379ZWSR给AM5716供电时、有没有推荐的给VPP供电的方案?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据VPP上下电的要求、在我们使用TPS6590379ZWSR给AM5716供电时、有没有推荐的给VPP供电的方案

    您好、Kyle

       客户想知道是否有为 VPP 的安全引导 OTP 电子保险丝编程推荐的电源解决方案:

       ------------------------

      根据 VPP 的上电/断电要求。 当使用 TPS659037ZWSR 为 AM5716 供电时、是否有建议的解决方案用于向 VPP 供电?

    --------------------------------------------------------

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    数据表推荐使用 TLV707:

    此致、

    Kyle