This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:无需外部发生器的 QSGMII 参考时钟

Guru**** 2584665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560024/dra821u-qsgmii-refclock-without-external-generator

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在寻找一种具有成本效益的 QSGMII 解决方案、旨在避免使用外部参考时钟发生器来连接一个 QSGMII 以太网 PHY。

在参考手册中、我发现图 12-1952 将 SERDES0_REFCLK 作为双向信号。



另一方面、E2E 中有以下主题讨论了防止正常运行的器件勘误表:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491842/dra821u-pcie-refclock-sourced-by-processor/5729989?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=refclk%252520sourced%252520by%252520SOC#

您能否建议在没有外部参考时钟的情况下、在 QSGMII ts 上集成 I'SGMII 是否可行?

多谢致以诚挚的问候

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    由于美国假期、负责的工程师目前已离职。 感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议
    此致、
    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    DRA821 SERDES 可以生成内部 100MHz(和 156.25MHz) 参考)参考时钟、无需外部参考时钟发生器即可用于 QSGMII 的运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。
    您是否有器件树示例、如何将 SERDES REFCLK 配置为输出 156.25Mhz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    对于 QSGMII、我们支持(并验证)使用 100MHz 内部参考时钟。 156.25MHz 用于 USXGMII/ XAUI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    默认情况下、TI Linux SDK 为具有 100MHz 内部基准时钟的 QSGMII 启用串行器/解串器。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 这将解决我的问题