This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:AM69A98ATGGHAALYR

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560046/am69a-am69a98atgghaalyr

器件型号:AM69A


工具/软件:

你好。 是否可以使用 LVDS 信号为处理器的 SERDES_REFCLK 引脚提供时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    由于美国假期、负责的工程师目前已离职。 感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议
    此致、
    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdulloh

    您能定义 LVDS 信号的规范吗? 是否要使用外部时钟而不是 SERDES 内部参考时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我想使用 PCI Express 将处理器连接到 FPGA、也想使用两个 IC 的外部基准串行器/解串器时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LVDS 信号的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdulloh

    感谢您提供规格。

    LVDS 应该能够处理 SERDES 参考时钟。 我看到共模电压为 1.2V;但您需要交流耦合信号来消除任何直流失调电压。