This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721EXCPXEVM:生成 DRA821/J7200 RTOS SD 卡映像的过程

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557756/j721excpxevm-j721excpxevm-procedure-to-generate-dra821-j7200-rtos-sd-card-image

器件型号:J721EXCPXEVM
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、


我正在查找为 DRA821/J7200 EVM 生成 SD 卡映像的说明、其中包含 Linux 和 R5 内核样本。 由于我要在 PROCESSOR-SDK-RTOS 内核上运行 RTOS、因此我使用的是 J7200 版本 11.00.00.03。
但是、我无法找到构建和生成 SD 卡映像的正确说明。
你们有什么建议或链接可以指向我正确的方向吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟的回复表示歉意。 默认情况下、Linux SDK 具有 R5F 固件、这是最低 IPC 回波测试示例。
    您可以从 Linux SDK 开始、然后继续从 RTOS SDK 构建 IPC 示例。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    感谢您的答复。 我正在尝试在 A72 上运行 U-Boot、并在 R5 内核上运行 RTOS/其他应用。
    我想谈谈我所采取的步骤。

    参考文档:
    /docs/userguide/j7200/boot/boot_k3.html #building-the-sbl-and-its-componentsfile

    步骤 1.: 将 GP 器件的 SBL 编译为[.tiimage]文件
    执行的命令:
    光盘 /packages/ti/boot/sbl/build
    全部清理干净
    它应该会在以下文件夹下生成[sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage]和[sbl_mmcsd_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage]:
    packages\ti\boot\sbl\binary\j7200_evm\mmcsd\bin


    在 ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-xx_xx_xx_xx 上、结果如下所示:
    版本 11_00_00_03:编译错误、不生成.tiimage 文件
    版本 08_02_00_05:出现编译错误、但生成.tiimage 文件。
    版本 10_01_00_04:出现编译错误、但生成.tiimage 文件

    步骤 2: 为 HLOS+RTOS 映像生成[.appimage]
    步骤  2.1: 创建一个文件夹并将 ATF、OPTEE、U-Boot-SPL 映像复制到该文件夹。
    例如: 将 bl31.bin、bl32.bin、A72 u-boot-spl.bin 复制到文件夹 /home/work/e-drive/DRA821/J721EXCPXEVM/SDK_11_00_10_01、PROCESSOR-SDK-RTOS 和 J7200/ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_02_00_05/HLOS-files/中

    步骤  2.2:修改文件[ \packages\ti\boot\sbl\tools\combined_appimage\config.mk]
    HLOS _BIN_PATH?=/home/work/e-drive/DRA821/J721EXCPXEVM/SDK_11_00_10_01 PROCESSOR-SDK-RTOS J7200/ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-08_02_00_05/HLOS -FILEs/
    HLOS_BOOT ?=开发
    img1?= mcu1_0、$(pdk_install_path)/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/j7200/sbl_baremetal_boot_perf_j7200_evm_mcu1_0TestApp_release.xer5f
    IMG2 ?= mcu1_1,$(pdk_install_path)/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/j7200/sbl_baremetal_boot_test_j7200_evm_mcu1_1TestApp_release.xer5f
    IMG3?= MCU2_0、$(pdk_install_path)/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/j7200/sbl_baremetal_boot_test_j7200_evm_mcu2_0TestApp_release.xer5f
    IMG4?= MCU2_1、$(pdk_install_path)/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/j7200/sbl_baremetal_boot_test_j7200_evm_mcu2_1TestApp_release.xer5f

    步骤  2.3:  
    执行命令
    光盘 /packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage
    设置 BOARD=j7200_evm

    结果:在以下文件夹下生成二进制文件[combined.appimage]:
    \packages\ti\boot\sbl\tools\combin_appimage\bin\j7200_evm

    步骤  3.将文件复制到 SD 卡。
    将文件[sbl_mmcsd_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage]复制到 SD 卡、并将其重命名为[tiboot3.bin]。
    将文件[combined.appimage]复制到 SD 卡并重命名为[app]。
    复制在中找到的 TIFS 文件[tifs.bin] /packages/ti/drv/sciclient soc / Vx 连接到 SD 卡。

    从 SD 卡引导的结果:
    R5 应用程序会运行、但 U-Boot SPL 不会在 A72 上运行。

    如果您有任何提示、请告诉我。

    谢谢你。
    此致、
    Aiyappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aiyappa:

    感谢您提供的步骤。 我将在我这边进行测试、明天再为您提供最新信息。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aiyappa:

    请参阅随附的 HLOS 引导程序、如果这对我们有所帮助、请告诉我们。

    e2e.ti.com/.../HLOS_5F00_Boot_5F00_using_5F00_SBL.zip

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的答复和说明。
    我很感激您花了很大的努力来研究这个问题。

    不过、当我尝试步骤 3.2 [make BOARD=j7200_EVM sbl_mmcsd_img_hlos -sj]时、会显示以下错误:
    make:***没有生成目标'sl_mmcsd_img_hlos'的规则。

    我将使用 ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-11_00_00_03 并从目录中运行构建
     /packages/ti/boot/sbl/build
     
    在另一个注意事项上、执行[make clean;make all BOARD=j7200_EVM]会导致以下错误:
    /packages/ti/boot/sbl/build/sbl_multicore_boot_test.mk:30:force_multi_core_img_gen.c]分段故障(转储内核)

    [sbl_mmcsd_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage]仍在该文件夹下创建
    /packages/ti/boot/sbl/binary/j7200_evm/mmcsd/bin

    我按照其余说明创建了 SD 卡、但在 U-boot SPL 引导期间会发生错误、目标器件会不断重新引导。
    由于整个过程未按预期运行、我现在让它休息一下。
    也许我会在将来有一些空闲时间时继续处理这个问题。

    谢谢你。
    此致、
    Aiyappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiyappa

    您可以从下面的  目录进行构建吗?

    pdk_j7200_11_00_21/packages/ti/build$ make board=j7200_evm sbl_mmcsd_img_hlos -sj

    此致、

    Karthik