This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:LPDDR4 设计指南 ODT 上拉电阻的确切值是多少?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561294/tda4ve-q1-lpddr4-design-guide-what-the-exact-value-for-the-pull-up-res-of-odt

器件型号:TDA4VE-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

从以下指南中、我可以看到其他元件的电阻值、但 ODT_CA_A/B 的值缺失、我们是否有任何建议值? 在 EVM 中、我们使用的是 10K、但我想仔细检查一下、 它是最好的价值吗? 因为在 Sitara AM62P 板中、我们使用的是 2.2K、有些客户使用的是 1K、所以我想弄清楚、哪个是最佳值? 您能分享一些标准(内存数据表还是 JEDC?) 客户需要遵循、或者可以接受任何上拉电阻值?

Jacinto 7 LPDDR4 电路板设计和布局布线指南(修订版 F)

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特定电阻器值并不重要、因为它不是校准或终端电阻器值。  这是逻辑输入 — 因此,只要设置正确的逻辑值,就可以使用任何电阻值。 您提到的所有电阻值 (10K、2.2K、1K) 都应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    因此、如果该信号连接到 1.1V、上拉电阻值无关紧要、对吧? 但之前在 TDA4VEN EVM 中、客户连接到 0.55v(在 10K 时上拉至 1.1V、在 10K 时下拉)、DDR 会出现一些稳定性问题(可以在低频下工作,但在高频下失败)、Micron LPDDR4 可以在所有频率下工作、但 Samsung 和其他 DDR 供应商无法工作。 如果这只是逻辑输入、则会产生一个有趣的结果。 从 Micron DDR 数据表中捕获 、是否 可应用于所有 DDR 供应商?

      

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号是输入、电路板设计的职责是提供适当的逻辑高电平或逻辑低电平值。  所述的 0.55V 是一个错误、因为该错误的逻辑电平无效。  该电压是由板载上拉和板载下拉产生的...这是一个制造错误、不是有效的实现。  电路板上不应有下拉电阻。  

    “弱“内部下拉电阻器和/或流入输入引脚的漏电流可能因存储器制造商而异、因此我建议客户参考这些数据表。  (例如,在数据表中,我看到没有弱内部下拉定义,但我看到的最大输入漏电流为 4uA)。  一般而言、1K 至 10K 范围内的电阻器应该不会影响为该引脚设置适当的逻辑电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    感谢详细说明、 让我再次与 Samsung 团队核实有关此上拉值建议的信息、我也看不到 Samsung 数据表中的详细说明。

    '弱'内部下拉电阻器和/或流入输入引脚的漏电流可能因存储器制造商而异[/报价]

    由于弱下拉、上拉电阻可能较小会更好、对吧? 但是我无法仅从 LPDDR4 数据表中明确它、从下面的 bloc 图中成形、由于 RCVRS(不确定它是什么)、内部下拉电阻可能不会对 ODT_CA 产生任何影响。 我将让客户先尝试使用较小的上拉电阻值、然后再试一次。 非常感谢您的支持。

    BR、

    Biao