Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5410A
工具/软件:
您好:
XDS510PP 仿真器是否支持 TMS320VC5410A DSP 芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5410A
工具/软件:
您好:
XDS510PP 仿真器是否支持 TMS320VC5410A DSP 芯片?
你好、Ming、是的、这是真的。 板上有一个外部闪存芯片和微控制器。 但是、由于 DSP C5410A 具有串行 EEPROM、因此 DSP 中还内置了软件。 我使用 XDS510-USB 仿真器连接到该器件、读取软件并使用.out 扩展名保存到我的计算机。 我从一个朋友那里了解到、需要使用 XDS510PP 将该软件加载到新的 IC (C5410A) 上。 我正在尝试从此处了解 XDS510PP 是否与将软件加载到新的 IC 兼容。
尊敬的 Samet:
XDS510-USB 和 XDS510PP 应在 C5410A 上以相同的方式运行。 唯一的区别是接口 (USB 与 PP)。 如果可以使用 XDS510-USB 连接到 DSP 内核、则可以将保存的 EEPROM 映像刷写到新 IC 中。
请记住、EEPROM 映像采用十六进制格式 (*。bin 而非*。out)。 要将其刷写到新 IC 的 EEPROM 中(假设它是 C5410A)、您需要一个 EEPROM 编程器(*。out 文件)、在 C5410A 上加载并运行它、它将从 PC 读取 EEPROM 映像、然后将其写入新 IC 的 EEROM。
此致、
Ming
尊敬的 Ming:
是的、您说得对。 我知道如何对闪存和 EEPROM 进行编程。 但此 DSP 与它们不同。 这就是我无法完成一些步骤的原因。 我使用 XDS510-USB 从 IC 读取软件。 我无法将其写入新的 IC。 我了解到、由于并行端口仿真器接口不同、我可以将软件上传到新的 IC。 USB 仿真器没有“程序“软件上载功能。 我收到错误。 您有电子邮件地址吗?