This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:TMS420VC5410A 和 XDS510PP 支持?

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5410A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559731/tms320vc5410a-tms420vc5410a-and-xds510pp-supports

部件号:TMS320VC5410A


工具/软件:

您好:

XDS510PP 仿真器是否支持 TMS320VC5410A DSP 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS510 类仿真器支持 C5000 系列器件。   PP 后缀表示它通过 PC 的并行端口进行连接。 虽然我没有特别提到 XDS510PP、但我在旧的 Spectrum Digital 网站上发现 XDS510PP Plus 支持 c54xx 器件。  

    在 PC 上安装适用于 XDS510PP Plus 的驱动器/软件可能会带来挑战。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您提供的信息。  我可以使用 SDFlash 将软件刷写到 DSP IC 吗? 你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否使用 SDFlash 将软件刷写到 DSP IC? 您知道吗?

    我将环路在我们的软件团队中、看看他们是否可以帮助回答这个问题。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我在等先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    我查看过、C5410A 不支持 MMC/SD、因此、如果您尝试使用 SDFlash 将应用程序刷写到 SD 卡中、

    一般而言、C5410 的片上没有任何非易失性存储器(闪存或 EEPROM)、因此必须使用板载非易失性存储器(非片上)。 将应用程序刷写到非易失性存储器中的步骤应特定于电路板。 闪存编程器也应特定于电路板。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ming、是的、这是真的。 板上有一个外部闪存芯片和微控制器。 但是、由于 DSP C5410A 具有串行 EEPROM、因此 DSP 中还内置了软件。 我使用 XDS510-USB 仿真器连接到该器件、读取软件并使用.out 扩展名保存到我的计算机。 我从一个朋友那里了解到、需要使用 XDS510PP 将该软件加载到新的 IC (C5410A) 上。 我正在尝试从此处了解 XDS510PP 是否与将软件加载到新的 IC 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

     XDS510-USB 和 XDS510PP 应在 C5410A 上以相同的方式运行。 唯一的区别是接口 (USB 与 PP)。 如果可以使用 XDS510-USB 连接到 DSP 内核、则可以将保存的 EEPROM 映像刷写到新 IC 中。

    请记住、EEPROM 映像采用十六进制格式 (*。bin 而非*。out)。 要将其刷写到新 IC 的 EEPROM 中(假设它是 C5410A)、您需要一个 EEPROM 编程器(*。out 文件)、在 C5410A 上加载并运行它、它将从 PC 读取 EEPROM 映像、然后将其写入新 IC 的 EEROM。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    是的、您说得对。 我知道如何对闪存和 EEPROM 进行编程。 但此 DSP 与它们不同。 这就是我无法完成一些步骤的原因。 我使用 XDS510-USB 从 IC 读取软件。 我无法将其写入新的 IC。 我了解到、由于并行端口仿真器接口不同、我可以将软件上传到新的 IC。 USB 仿真器没有“程序“软件上载功能。 我收到错误。 您有电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samet:

    USB 仿真器无法进行刷写或编程。 它只允许您在新的 IC 上加载和运行闪存/编程工具(*。out 文件)。 编程工具会将 EEPROM/闪存映像 (*。bin) 从运行 CCS 的 PC 读取到新 IC 的存储器中(通过文件 I/O)、然后将其写入 EEPROM。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ming

    我今天会再试一次。 我会给你答复。