This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:MCU_CLKOUT 用于串行器/解串器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551982/tda4vl-q1-mcu_clkout-for-serdes

器件型号:TDA4VL-Q1


工具/软件:

您好!  

数据表指定 MUC_CLKOUT0 用于以太网 PHY。 如果我们使用这个公鸡作为解串器的参考时钟、它会影响 RGMII 通信吗? 以下是时钟方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daviel,

    抱歉、我在 ooo 期间晚了回复。

    我不建议使用要扇出的内部时钟来用于 Eth PHY、因为其时钟性能可能不符合所需的 RGMII 规范。  

    我建议使用外部时钟源与 PHY 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sheyras、

    TDA 器件的时钟规格是什么? 以下是我的时钟要求:

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将在内部进行研究、并告知您。

    LMK 器件是否提供 PHY 和串行器/解串器所需的频率容差和稳定性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    我将再次查看、告诉我时钟的情况。

    谢谢、

    TL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    SoC 的任何输出时钟都不能用作低抖动基准时钟。 我认为如果将它们用作时钟源、会出现通信问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    数据表指定用于以太网 PHY。 这是数据表中的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daviel、

    时钟输出可用于以太网 PHY、但是、必须由客户验证时钟的性能、以确保其满足其系统要求。

    有太多变量会影响抖动、因此我们不会在数据表中定义时钟的性能。  一个示例是实现所需频率所需的器件参考时钟频率与 PLL 配置的组合、其中、如果 PLL 配置为在整数模式与小数模式下运行、甚至是在不同的 M/N 值下运行、抖动可能会显著不同。  另一个示例是客户 PCB 上的 PLL 电源噪声会影响抖动。  

    这些系统级依赖项因具体实现而异。  因此、我们告诉客户、只要客户验证时钟输出的性能符合所连接器件的要求、他们就可以使用时钟输出。