Other Parts Discussed in Thread: AM3352
工具/软件:
你(们)好
客户正在检查使用低于数据表所需值的 VDD_MPU 的影响。
他们使用 AM3352 支持 MP 超过 4 年。 并在第一年将 600Mhz 与 1.1V VDD_MPU 结合使用。 然后在 VDD_MPU 发生变化的情况下、将 A 内核增加到 800MHz。 该频率在 1.1V VDD_MPU 时为 800MHz。
根据数据表、该值超出了使用 800MHz 时的建议范围。 数据表中的最小 VDD_MPU 为 1.21V。

他们在更改频率后遇到了问题、场景是 A 内核在运行随机时间(从半小时到一个月)后可能崩溃 。 这会混淆客户、想要检查这是否与 VDD_MPU 相关、是否超出数据表支持的范围。
这种使用可能会产生什么影响? 感谢您的帮助。
此致
Zekun