This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:使用更低 VDD_MPU 的效果比数据表所需的值低?μ s

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559739/am3352-what-is-the-effect-of-using-lower-vdd_mpu-than-datasheet-required

器件型号:AM3352


工具/软件:

你(们)好

客户正在检查使用低于数据表所需值的 VDD_MPU 的影响。

他们使用 AM3352 支持 MP 超过 4 年。 并在第一年将 600Mhz 与 1.1V VDD_MPU 结合使用。 然后在 VDD_MPU 发生变化的情况下、将 A 内核增加到 800MHz。 该频率在 1.1V VDD_MPU 时为 800MHz。

根据数据表、该值超出了使用 800MHz 时的建议范围。 数据表中的最小 VDD_MPU 为 1.21V。

他们在更改频率后遇到了问题、场景是 A 内核在运行随机时间(从半小时到一个月)后可能崩溃 。 这会混淆客户、想要检查这是否与 VDD_MPU 相关、是否超出数据表支持的范围。

这种使用可能会产生什么影响? 感谢您的帮助。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了这些材料、曾提到 SOC 将自动调整此 VPP。 这是什么意思?

    e2e.ti.com/.../am3352-vdd_mpu-difference-between-600-mhz-and-800-mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以得到您对这个问题的答复吗? 谢谢

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    客户是否仅在将频率提高到 800MHz 后才看到问题? 如果他们将频率降低至同一电路板上的 600MHz、他们是否会发现任何问题? 他们使用什么电源解决方案? 他们是否尝试过将向 VDD_MPU 提供规格中指定的更高电压的稳压器重新编程?

    我们无法保证器件在不符合数据表的条件下运行时能够正常运行。 下面是我们向客户提供的常用声明:“如果在建议运行条件之外使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda

    它们使用隔离式电源实现 AM335、无需使用 PMIC。

    它们不能将功率更改为 1.26V。

    我建议他们将频率更改为 600MHz。 如果需要采取进一步行动、我会告诉您。 谢谢!

    此致

    Zekun