Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM工具/软件:
您好、TDA4VM Champ!
我们正尝试使用 TDA4VM 来处理成像处理任务。 TDA4VM 需要通过 PCIe 接口从远程 FPGA 接收 200 万像素图像数据。
根据 SDK 文档、J721E 的 SERDES 实例似乎仅支持其全部四个通道上的 2 通道和 4 通道 PCIe 配置组合。
客户询问是否可以将 PCIe 接口配置为单 1x8 通道设置。 Xilinx FPGA 支持 8 个 PCIe 通道、因此他们问:
-
TDA4VM 可以组合两个通道以形成单个 8 通道吗?
-
您能否提供支持此配置的驱动程序?
请提供您对本次调查的反馈意见。
谢谢。
此致、
插孔