This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:采用 Xilinx FPGA 的 TDA4VM 8 通道 PCIe 的可行性

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559613/tda4vm-feasibility-of-tda4vm-8-lane-pcie-with-xilinx-fpga

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、TDA4VM Champ!

我们正尝试使用 TDA4VM 来处理成像处理任务。 TDA4VM 需要通过 PCIe 接口从远程 FPGA 接收 200 万像素图像数据

根据 SDK 文档、J721E 的 SERDES 实例似乎仅支持其全部四个通道上的 2 通道和 4 通道 PCIe 配置组合。

客户询问是否可以将 PCIe 接口配置为单 1x8 通道设置。 Xilinx FPGA 支持 8 个 PCIe 通道、因此他们问:

  1. TDA4VM 可以组合两个通道以形成单个 8 通道吗?

  2. 您能否提供支持此配置的驱动程序?

请提供您对本次调查的反馈意见。

谢谢。
此致、  
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    否、无法针对单个 1x8 通道设置进行配置。 对于 TDA4VM、由于 SoC 设计限制、双通道 PCIe 设置是支持的最大通道数。

    此致、

    Takuma