主题中讨论的其他器件:AM625、 SK-AM62B-P1
工具/软件:
您好 Shreenivasa,
我目前正在调试使用 AM625 处理器的最新 SIP OSD62x-PM。 我在使用 SD 卡电源轨 (VDD_SD) 时遇到问题。
未连接 SD 卡时、我在 3.3V 下测量 VDD_SD。 但是、当我将 SD 卡插入插槽时、电压会降至 1.8V。
在测试期间、我验证了 PMIC 的 VLDO1 输出在 3.3V 下是稳定的、但在插入 SD 卡后、提供 VDD_SD 的 U11 (TPS22918DBVR) 的输出会降至 1.8V。
您能帮助我了解这种行为的可能原因吗?
为了提供参考、我在聊天框中分享了原理图。
此致、
Mohit