This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OCTVO-3P-OSD62X:插入 SD 卡时 VDD_SD 降至 1.8V 时出现问题(使用 AM625 时为 OSD62x-PM)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557092/octvo-3p-osd62x-issue-with-vdd_sd-dropping-to-1-8v-when-sd-card-inserted-osd62x-pm-with-am625

部件号:OCTVO-3P-OSD62X
主题中讨论的其他器件:AM625SK-AM62B-P1

工具/软件:

您好 Shreenivasa,

我目前正在调试使用 AM625 处理器的最新 SIP OSD62x-PM。 我在使用 SD 卡电源轨 (VDD_SD) 时遇到问题。

未连接 SD 卡时、我在 3.3V 下测量 VDD_SD。 但是、当我将 SD 卡插入插槽时、电压会降至 1.8V。

在测试期间、我验证了 PMIC 的 VLDO1 输出在 3.3V 下是稳定的、但在插入 SD 卡后、提供 VDD_SD 的 U11 (TPS22918DBVR) 的输出会降至 1.8V。

您能帮助我了解这种行为的可能原因吗?
 为了提供参考、我在聊天框中分享了原理图。

此致、
Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    感谢您的查询。

    请进行以下更改

    请检查使用的上限值

    在 PMIC 附近使用 2.2uF 电容器、在 SOC VDDSHV5 附近使用 1uF。

    请为  SD_PWR_EN 添加上拉电阻、为 RESETSTATz 添加下拉电阻并执行检查。

    C74 应组装 220pF 电容。

    SD 卡电源开关连接似乎出现错误

    QOD 似乎会短接至地。

    请按如下所示重新接线

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    请在负载开关的输出端附近使用 1uF、并在 SD 卡插槽 VDD 电源引脚附近连接一个 2.2uF 的电容器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  

    目前、我已移除 U11 并将引脚 1 和 6 短接。 现在、我的 VDD_SD 为 3.3V、但在引导时卡住。 调试端口中不显示任何消息。

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚测试了一个电路板、并得到了以下调试消息。

    U-Boot SPL 2024.04-脏污 (2025 年 8 月 01 日 — 15:38:38 –0500)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始栈使用量:13392 字节
    尝试从 MMC2 引导
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    在 ARM64 内核上启动 ATF……

    注意:BL31:v2.11.0(发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
    注意:BL31:制造时间:2024 年 11 月 1 日 04:20:32

    U-Boot SPL 2024.04-脏污 (2025 年 8 月 01 日 — 15:48:56 –0500)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始栈使用量:1888 字节
    卡未响应电压选择! :–110
    **坏的设备规格 MMC 1 **
    找不到分区 MMC 1:1
    错误:无法访问存储。
    尝试从 MMC2 引导
    卡未响应电压选择! :–110
    SPL:MMC 初始化失败、错误:–95
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置主板###

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    谢谢你。

    [引用 userid=“616544" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557092/octvo-3p-osd62x-issue-with-vdd_sd-dropping-to-1-8v-when-sd-card-inserted-osd62x-pm-with-am625/5993049 ]现在我已经删除了 U11 并短接了引脚 1 和 6。 现在、我的 VDD_SD 为 3.3V、但在引导时卡住。 调试端口中不显示任何消息。

    由于短路、您将无法复位 SD 卡 — 这意味着您必须将 SD 护理配置为仅使用传统速度并将电压固定为 3.3V。

    这是一个 DBVR 封装 — 我建议您重新设计电路板或更改软件以将速度固定到传统版本。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    SPL:无法从所有启动设备启动
    ###错误###请重置主板###

    我怀疑需要重置 SD 卡才能继续引导。

    请修复硬件或软件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    您能否确认原理图是定制原理图还是由第三方提供?

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557092/octvo-3p-osd62x-issue-with-vdd_sd-dropping-to-1-8v-when-sd-card-inserted-osd62x-pm-with-am625/5992919

    QOD 似乎会短接至地。

    [/报价]

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  

    这是我们制作的定制原理图。

    要改变软件速度来固定速度拉加西对我来说是一个有点困难的任务,我想我必须在设备树中进行更改。
    如果您有任何来自软件端的输入来修复旧速度、请告诉我。

    现在、我将尝试将 U11 放置在引脚 5 短接至 VOUT 而不是 GND 的位置。

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohit、

    谢谢并理解。

    请更改硬件并告诉我具体情况。

    您可能需要为软件团队启动另一个 E2E 主题、以便支持将 SD 卡配置为传统速度。

    请参阅以下常见问题解答

    (+)【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/ AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误–SD 卡接口 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  

    我通过将 U11 的引脚 5 直接连接到 VOUT 完成了硬件更改、但会显示上面所示的同一日志。
    为此、我还移除了 R22 并将 SDCD 上拉至 VIN_3P3_LS、但获得相同的结果。



    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    您能否确认 SD 卡的 VDD 电源在启动期间正在复位。

    您需要使用示波器进行检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    您是否意味着启动后 VDD_SD 电源会再次复位以再次检测到 SD 卡、然后完成引导过程?

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    正确、

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我测试过该电路板、它没有显示启动后电源复位。
    请让我知道我能做什么来使其正常工作。

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    请创建标题为 SD 卡引导支持的新 E2E 主题、并添加日志以供软件专家提供支持。

    有关硬件、请将实现与 SK-AM62B-P1 原理图进行比较。

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1332316/faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-p1-schematics

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreenivasa,

    请告诉我 SD_PWR_EN 或 Resetstatz 有助于复位 U11 IC。  

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    谢谢你。

    应切换 SD_PWR_EN 以执行本地复位。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我刚刚打开了由该板的 octavo 系统共享的参考原理图。 负载开关上没有标记为 SD_PWR_EN 的信号可将其关闭然后再打开。

    附加了负载开关的照片以供参考。
    有信号 SPI0_D1、应为 SD_PWR_EN、但它直接连接到外部接头。



    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    谢谢你。

    我看到 RESETSTATz 上拉、我们不建议这样做。

    您是否针对 SD 卡接口测试了 Octavo 板、它是否支持 UHS-I 速度?

    我需要完整的原理图才能进行评论。

    我没有机会查看这个特定的原理图进行评论。

    我认为参考原理图中的负载开关实现正常。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、  

    检查您是否取得了一些进展。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreevivasa、

    我尝试在软件方面进行更改、即 SD 卡传统速度更改为 3.3V。

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    将传统速度更改为 3.3V 后、可以解决该问题。 感谢你的帮助。

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    很高兴听到这个消息。

    我怀疑 您所提及的模块中可能存在相同的问题。

    如果您能提供所做更改的详细信息、我可以让软件专家审核更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    问题在于 SD 卡的传统速度为 3.3V

    这可以通过向 k3-am625-osd625-brk.dts 文件中的 sdhci-caps-mask =<0x00000007 0x00000000>;“来完成。

    此致
    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    谢谢你。

    如果您没有任何其他查询、我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa.