This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:针对安全功能的延迟对象支持

Guru**** 2585415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559626/tda4aen-q1-delay-object-support-for-safety-features

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

TI OpenVX (TIOVX) 中的延迟对象为多帧处理(例如运动估算,时间滤波)提供了便捷的时间缓冲功能。
但是、它目前的实施方式如下 不建议用于 ASIL B 或更高版本的应用 由于以下方面的潜在风险:

  • 多核/加速器执行时的数据同步不一致

  • 非确定性时序行为

  • 缺乏内置诊断和可追溯性

  • 故障场景中的内存损坏风险

因此、许多安全关键型视觉感知应用必须满足以下任一条件:

  • 完全避免延迟对象、或

  • 手动重新实现类似功能、导致重复工作和非标准化解决方案。

我们强烈要求 TI 增强延迟对象以满足要求 ISO 26262 ASIL B+安全要求 、在不牺牲性能或可重用性的情况下、在安全关键型视觉管道中使用它。

如果已经有与此相关的发展计划、如果您能与我们分享、我们将不胜感激。

我期待着你的答复。

谢谢。